Wie steht es um Ihre WLAN- Verbindung? Kann die Netzwerkkonnektivität noch besser werden? Haben Sie Probleme mit der Pufferung?
Diese Verbindungen könnten dank dem neuesten und aktuellen WLAN-Spezifikationsstandard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) noch effizienter werden. Ursprünglich sollten Veranstaltungsorte wie Stadien und Konzerthallen, in denen sich Tausende von Menschen versammeln und dabei große Datenmengen verbrauchen, von den Vorteilen von Wi-Fi 6 profitieren, aber jetzt ist Wi-Fi 6 auch für den Heimgebrauch vorgesehen.
Bei Wi-Fi 6 geht es darum, Netzwerke zu optimieren, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte kann aktuelle Router überfordern. Wi-Fi 6 verspricht eine verbesserte Konnektivität und schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten, mit denen die Router-Bandbreite erweitert werden kann und die Geräte auch bei erhöhtem Datenaufkommen effektiv betrieben werden können.
Entwickler können diesen Verbesserungen Rechnung tragen, indem sie einfach mit Antennen und Front-End-Modulen beginnen. Die Hersteller bringen Produkte auf den Markt, mit denen sich die Konnektivität besser aufrechterhalten lässt.
Dieser Artikel stellt zwei Bauteile zur Verbesserung von Wi-Fi 6 vor, die Entwicklern zur Verfügung stehen.
Verbesserter Wi-Fi 6-Zugang durch Antennen und Module
Die W63RPC1 Rigid Embedded Dipole Wi-Fi® 6 Antennen von Linx Technologies sind vielseitig. Sie bieten Wi-Fi/WLAN-Leistung im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band und unterstützen sowohl Wi-Fi 6- als auch Wi-Fi 6E-Verbindungen. Die W63RPC1-Antennen sind, wie der Name schon sagt, als Embedded-Antennen erhältlich. Sie können auch als externe Antennen geliefert werden, die einfach in Kunststoffgehäusen mit einem Selbstklebestreifen befestigt und über ein 1,33-mm-Koaxialkabel angeschlossen werden. Entwickler können die Antennen in Sensor- und Fernüberwachungssysteme, IoT-Geräte und Smart-Home-Netzwerke integrieren.
Das Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6 Front End Module (FEM) ist für Wi-Fi 6 Systeme konzipiert. Entwickler können damit Access Points, WLAN-Router, Heim-Gateways, Vor-Ort-Geräte und IoT-Geräte aufrüsten. Außerdem werden die Entwickler die kompakte Größe des Moduls zu schätzen wissen, die den für die Anwendung erforderlichen Layout-Bereich minimiert. Das QPF4551 integriert einen 5GHz-Leistungsverstärker (PA), einen einpoligen Schalter (SP2T) und einen überbrückbaren rauscharmen Verstärker (LNA) in einem einzigen Bauelement. Zudem verfügt das QPF4551 über eine große Reichweite mit einem Frequenzbereich von 5150MHz bis 5850MHz, bis zu 32dB Sendeverstärkung und einem Rauschfaktor von 2,1dB. Für das System ist auch ein Development Board erhältlich.
Fazit
Als 802.11ac („Wi-Fi 5“) im Jahr 2014 auf den Markt kam, hatte der durchschnittliche US-Haushalt etwa fünf WLAN-Geräte im Einsatz. Mit Videostreaming, Spielen, Videochats und Smart Home-Geräten verfügt der durchschnittliche Haushalt nun über neun WLAN-Geräte. In ein paar Jahren könnten Haushalte im Durchschnitt bis zu 50 WLAN-Verbindungen haben. Das ist eine große Belastung für die Bandbreite. Mit den Geräten von Linx Technologies und Qorvo lässt sich die Bandbreite verbessern.
Tommy Cummings ist Senior Technical Content Specialist bei Mouser Electronics in Mansfield, Texas. 2018 kam Tommy nach einer journalistischen Karriere bei The Dallas Morning News, Fort Worth Star-Telegram, San Francisco Chronicle und anderen zu Mouser. Tommy berichtete über den Dot-Com-Boom im Silicon Valley und war Redakteur für digitale Inhalte und Audience-Engagement-Editor bei Nachrichtenagenturen. Früher war er sogar Mitglied der Wahlkommission, die den Gewinner der Heisman Trophy wählte. Sie können ihm auf Twitter unter @tommycummings oder auf LinkedIn folgen.